Section
 

Prima dimostrazione di trasmissione e ricezione di TV digitale terrestre ad alta definizione in Brasile

São Paulo, Brasile - 21 novembre 2005 – E’ stata dimostrata per la prima volta in Brasile la trasmissione di un segnale televisivo digitale terrestre (DTT) per TV ad alta definizione (HDTV) da un trasmettitore a un terminale d’utente. La dimostrazione è avvenuta nell’ambito della “Giornata Brasiliana” della STMicroelectronics a São Paulo, lo scorso venerdì 18 novembre 2005, durante la quale alcuni componenti della direzione della ST hanno presentato l’ampia gamma di prodotti, tecnologie e know-how applicativo dell’azienda a tecnici e manager brasiliani che rappresentavano clienti, ricercatori, la comunità accademica e la pubblica amministrazione.

La dimostrazione è stata realizzata dal Consorzio TAR (Terminal de Acesso Refer?ncia), guidato dal laboratorio LSI/USP (Laboratorio de Sistemas Integráveis / Universidade de São Paulo) in collaborazione con la ST e la Mackenzie University, ed è la prova del successo della prima fase di integrazione di un sistema per la TV digitale terrestre in Brasile.

La nuova piattaforma DTT supporta la tecnologia di compressione video MPEG-4, lo standard ad alta definizione HDTV e Linux e utilizza una tecnica di modulazione che garantisce la robustezza, la flessibilità e la qualità necessarie per la trasmissione e ricezione del segnale televisivo digitale in Brasile.

Il professor Marcelo Knorich Zuffo del laboratorio LSI/USP, ha affermato: "Siamo soddisfatti del successo ottenuto con questa dimostrazione, che rappresenta un traguardo significativo nella prima fase del progetto di integrazione. È stata una importante verifica pratica della validità della nostra piattaforma per la TV digitale terrestre ad alta definizione per il Brasile".

Il Professor Gunnar Bedicks Jr. della Mackenzie University, ha affermato: "Un elemento fondamentale per il successo di questo importante traguardo per la TV digitale brasiliana è la stretta collaborazione tra il mondo accademico, la Mackenzie University e il laboratorio LSI/USP, e l’industria rappresentata dal leader mondiale nei circuiti integrati per decoder digitali per TV: la STMicroelectronics."

Marco Carilli, Direttore del Marketing Tecnico e dei Laboratori Centrali per la Regione Mercati Emergenti della STMicroelectronics ha concluso: “Questa dimostrazione costituisce un primo importante risultato ottenuto con la piattaforma DTT ed è la prova dei risultati ottenuti grazie a una cooperazione mirata ed efficace tra le due principali università brasiliane e la ST. Nel corso degli anni, la ST ha sviluppato una solida cultura di cooperazione con i propri partner industriali, accademici o nel settore della ricerca. Inoltre, questa dimostrazione ha messo in luce tutte le potenzialità del decodificatore STB7100 della ST, che integra in un solo chip alcune funzioni evolute per set-top box, permettendo uno sviluppo molto rapido a livello di sistema, anche con nuovi componenti hardware e software come quelli realizzati dal laboratorio LSI/USP e dalla Mackenzie University per rispondere alle esigenze del digitale terrestre in Brasile".

TECAlcune informazioni sul laboratorio LSI/USP
Il Laboratorio di Sistemi Integrati, nato nel 1975 presso la Università di São Paulo, in Brasile, si occupa di attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi integrati per il calcolo. Il laboratorio LSI è un pioniere in molte attività di ricerca e ha stretto solidi rapporti di collaborazione con l’industria e con istituzioni straniere.

Attualmente al laboratorio LSI collaborano 250 persone, tra cui 22 professori dell’Università di São Paulo, 43 ricercatori e membri dello staff, 115 studenti laureati, 64 laureandi e diversi collaboratori stranieri permanenti.

MackenzieAlcune informazioni sulla Mackenzie University
La Mackenzie University è uno dei più importanti istituti accademici in Brasile. Fondata nel 1894, con sede a São Paulo, è frequentata da circa 36.000 studenti.
Il Mackenzie Digital TV Research Centre è il punto di riferimento in Brasile per la simulazione e i test di segnale su diverse piattaforme come: TV Mobile, satellitare, su cavo, MMDS, IPTV. La Mackenzie University è stata scelta dal governo brasiliano per sviluppare gli standard di modulazione e trasmissione per il sistema televisivo digitale brasiliano.

Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2003 i ricavi netti della Società sono stati pari a 7,24 miliardi di dollari e gli utili netti a 253 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com.




 



Per maggiori informazioni selezionare il contatto appropriato.