![]() | ||
|
| ||
Prima mondiale per Sagem Communication e la
STMicroelectronics: i primi set-top box MPEG-4 basati su un decodificatore
video in un singolo chip
| ||
Sagem ha iniziato a commercializzare
una famiglia di set-top box, con funzioni evolute, basati sul chip della
ST per la decodifica MPEG-4, STB7100, che permetteranno alle emittenti
televisive di aumentare il numero di canali per la TV digitale Parigi
e Ginevra, novembre 23 2005 – Sagem Communication (gruppo SAFRAN)
e la STMicroelectronics hanno annunciato oggi la disponibilità
immediata dei primi decoder digitali per TV (set-top box, STB) MPEG-4
basati su un decodificatore in un singolo chip. La nuova avanzatissima
famiglia di STB di Sagem utilizza la nuova generazione di chip per la
decodifica MPEG-4 della ST per TV ad alta definizione (HDTV): STB7100.
Rispetto alle attuali tecnologie standard MPEG-2 per la compressione
video, la tecnologia di compressione MPEG-4 permetterà alle emittenti
televisive e agli operatori di offrire ai propri utenti la TV digitale
ad alta definizione (HDTV) e/o un numero decisamente superiore di canali
televisivi, sfruttando le reti di trasmissione già esistenti.
Sagem prevede di vendere almeno 100.000 unità di STB MPEG-4 entro la fine del 2005. Verrà quindi riconfermata la leadership della ST e di Sagem nel fornire soluzioni per la decodifica MPEG-4 per qualunque sistema di trasmissione, sia per TV a definizione standard che ad alta definizione (SDTV e HDTV). Grégoire Olivier, CEO di Sagem Communication, ha affermato: "Siamo fieri di annunciare la nuova famiglia di STB MPEG-4 di Sagem basati sul decodificatore integrato MPEG-4 della ST. Questa nuova serie di STB permetterà a Sagem di proporre a tutti gli operatori mondiali una gamma di nuovi prodotti economici e affidabili, che permettono ai telespettatori di accedere alle tecnologie più avanzate per la TV del futuro". Il decodificatore MPEG in un singolo chip STB7100 sfrutta l’evoluta tecnologia di processo da 90nm della ST e integra in un solo componente tutte le principali funzioni di un STB, come una CPU ad alte prestazioni, la circuiteria per la decodifica video e una ampia gamma di periferiche. Carlo Bozotti, President e CEO della STMicroelectronics, ha affermato: "Siamo soddisfatti che Sagem abbia voluto utilizzare l’STB7100 per la propria famiglia di set-top box MPEG-4, e siamo sicuri che si dimostrerà una piattaforma di successo. La avanzatissima soluzione in un singolo chip della ST per la decodifica MPEG-4 ci permetterà di continuare ad essere leader nei circuiti integrati per STB anche nel settore in rapida crescita dell’MPEG-4." Sagem è entrata nel mercato dell’STB nel 1989 producendo decodificatori analogici con accesso digitale condizionato, e ha introdotto i suoi primi STB digitali nel 1996. Oggi, Sagem è il primo produttore europeo di STB per TV digitale terrestre e IP (DTT e IPTV), con un’ampia gamma di prodotti che vanno dai STB più di economici con funzionalità limitate - noti anche come "zapper" - ai più sofisticati ricevitori per TV digitale con doppio sintonizzatore e Hard Disk Drive integrato (Personal Video Recorder). La ST ha presentato i primi chip integrati per la decodifica MPEG-2 per STB alla metà degli anni ’90, aprendo la strada all’enorme crescita del mercato dei STB. Grazie al successo del decodificatore MPEG-2, la piattaforma STB della ST ha raggiunto una quota di mercato superiore al 70% (*).
Alcune informazioni sulla STMicroelectronics |
| |||||||||||||||||||
|