Section
 

La STMicroelectronics presenta una libreria software completa per i microcontrollori STR7 basati sull'architettura ARM7TDMI

Una libreria "C" gratuita scaricabile da web che supporta tutte le periferiche integrate dei dispositivi della famiglia STR7

Ginevra, 2 dicembre 2005 - La STMicroelectronics
, leader mondiale nei microcontrollori, ha annunciato il rilascio di una libreria software completa che supporta i propri microcontrollori a 32 bit STR7 basati sull'architettura ARM7TDMI: la serie STR71x e la più recente STR73x. La libreria in linguaggio "C" può essere scaricata gratuitamente dal sito Web www.st.com/mcu e comprende i driver per tutte le periferiche integrate nei microcontrollori STR7, oltre ai file di start-up per la maggior parte degli ambienti di sviluppo realizzati da fornitori indipendenti.

L’utilizzo della libreria STR7 semplifica la progettazione di sistema, poiché permette agli utenti di concentrarsi sull’applicazione piuttosto che sull'architettura del microcontrollore (MCU) e permette quindi di ridurre i tempi di introduzione di nuovi prodotti sul mercato. Gli sviluppatori potranno beneficiare delle prestazioni della libreria STR7 per completare il proprio progetto in tempi brevi, qualunque sia la configurazione del microcontrollore utilizzato. Scritta in un linguaggio C standard, garantisce un codice di programma ottimizzato e compatibile con le procedure e le convenzioni standard, per semplificare il debug e la manutenzione del programma.

La libreria software può essere utilizzata con qualunque ambiente di sviluppo o compilatore “C” che supporta l'architettura ARM7. È previsto un supporto specifico per gli ambienti di ARM, Raisonnance e IAR, con file di startup dedicati. Vengono inoltre fornite le informazioni necessarie per facilitarne l’utilizzo con sistemi e strumenti di sviluppo non specificatamente supportati; l'utente può liberamente scegliere il proprio ambiente. Inoltre è disponibile materiale di training e documentazione per aiutare gli sviluppatori a utilizzare la libreria nel modo più efficiente.

È disponibile una libreria standard per ogni singola famiglia STR7, oltre a una libreria certificata USB-IF (USB Implementers Forum) che supporta i dispositivi STR7 con funzioni integrate USB 2.0 Full-Speed. La libreria standard comprende driver per tutte le periferiche, dalle più generali come Timer, Convertitori A/D e I/O, oltre alle più complesse come CAN (per applicazioni nel settore dell'auto e industriale).

Per ulteriori informazioni e per accedere gratuitamente alla libreria, alla documentazione e altri supporti software o accedere ai forum di discussione, si consiglia di visitare il sito www.st.com/mcu

Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2003 i ricavi netti della Società sono stati pari a 7,24 miliardi di dollari e gli utili netti a 253 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sitowww.st.com.


Per maggiori informazioni selezionare il contatto appropriato.