Section
 

La STMicroelectronics arricchisce la famiglia memorie Flash NOR con le prime soluzioni in tecnologia da 90 nm basate su chip da 512 Mbit

Flash NOR da 256 e 512 Mbit permettono di realizzare memorie Multi-Chip fino ad una densità di 1 Gbit Flash, in abbinamento con PSRAM o LPSDRAM, in un solo BGA

256- and 512-Mbit NOR Flash (Click for Larger Image)Ginevra, 29 novembre 2005 - La STMicroelectronics, tra i principali fornitori al mondo di memorie Flash NOR e leader nello sviluppo di tecnologie con geometrie di processo molto ridotte, ha annunciato sistemi di memoria basati sulla tecnologia Flash NOR e studiati per l'ultima generazione di telefoni cellulari. I sistemi multi-chip comprendono in un unico package i nuovi dispositivi Flash NOR da 256 e 512 Mbit della ST e memorie PSRAM (Pseudo-Static Random Access Memory) o LPSDRAM (Low-Power Synchronous Dynamic Random Access Memory). I nuovi sistemi di memoria Flash NOR, sviluppati e prodotti con l’avanzatissimo processo da 90 nm della ST, permettono di eseguire più rapidamente il codice di programma e garantiscono costi migliori nei terminali portatili 3G.

Le soluzioni di memoria in package multi-chip (MCP) sono disponibili in diverse possibili combinazioni:

• Flash da 512 Mbit + PSRAM da 64 Mbit (M36P0R9060);
• Flash da 512 Mbit + PSRAM da 128 Mbit (M36P0R9070);
• Flash da 512 Mbit + LPSDRAM da 128 Mbit (M39P0R9070):

L’offerta è ulteriormente arricchita da versioni multi-chip con tre “strati sovrapposti” di memoria fino a raggiungere una densità massima complessiva di 1 Gbit di Flash, e versioni basate sul nuovo componente Flash NOR da 256 Mbit.

Con le nuove memorie Flash NOR, la ST continua ad aumentare le prestazioni e garantisce una velocità massima in lettura di 133 MHz: il doppio rispetto ai dispositivi attualmente in commercio. Inoltre, la velocità di programmazione massima di 0,5 Mbyte/s è tre volte migliore rispetto alle attuali soluzioni Flash NOR. Marco Dallabora, VP Gruppo Prodotti di Memoria della STMicroelectronics, ha affermato: “L’eccezionale velocità di lettura dei nostri dispositivi Flash NOR abilita chipset più veloci e garantisce una rapida esecuzione del codice di programma nelle piattaforme cellulari più evolute. Inoltre, una velocità di lettura di 0,5 Mbyte/s associata a un consumo di energia ridotto al minimo è l’ideale per le fotocamere ad alta risoluzione dei telefoni cellulari”.

La nuova serie di Flash NOR della ST associa ad una litografia da 90 nm, alcune consolidate tecnologie per memorie evolute, come le strutture con celle Flash multi-livello (MLC) ed un’architettura a banchi multipli, studiate per rispondere alle esigenze di elevata densità, piccole dimensioni e consumo di energia estremamente ridotto, e massima flessibilità, necessarie per i cellulari multimediali 3G.

L’integrazione di diversi tipi di memoria in un unico piccolo package permette di risparmiare spazio sulla scheda ed aumenta l’affidabilità. Inoltre, la possibilità di integrare memorie di grosse dimensioni in volumi ridotti è fondamentale per le future applicazioni 3G che devono gestire contenuti multimediali e connettività Internet a larga banda.

L'offerta dei sistemi di memoria della ST è corredata dal supporto software necessario per integrare le funzioni di gestione dei file e dei dati nelle piattaforme dei clienti, in modo da ridurre il tempo di introduzione sul mercato di nuove applicazioni.

Tutte le combinazioni previste per le due famiglie sono già disponibili in diversi package BGA: i sistemi NOR Flash + PSRAM nel package LFBGA107, 8 x 11mm e sistemi NOR Flash + LPSDRAM nel package xFBGA105, 9 x 11mm.

Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2003 i ricavi netti della Società sono stati pari a 7,24 miliardi di dollari e gli utili netti a 253 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com.






Per maggiori informazioni selezionare il contatto appropriato.