Section
 

La STMicroelectronics propone tutti gli ingredienti per una soluzione completa per "pico" base stations

Hardware e software insieme per il primo modem in banda base in un solo chip (SoC) con librerie software multistandard

Ginevra, 28 novembre 2005 - La STMicroelectronics, fornitore leader di soluzioni System-on-Chip per il mercato wireless, ha presentato oggi la soluzione più completa per modem per stazioni base "pico-cella". L’innovativa offerta della ST unisce le eccellenti prestazioni del primo processore SoC in banda base presente sul mercato per applicazioni di infrastruttura wireless, STW51000, con librerie software ottimizzate multistandard per reti GSM, EDGE, W-CDMA e WiMAX. Continuando sul percorso intrapreso la ST punta ad aumentare la densità dei canali delle stazioni base e garantisce il dispositivo per l’uso con 20 utenti vocali contemporanei in una rete WCDMA Release 4.

Le stazioni base "pico-cella" permettono una miglior copertura wireless all'interno di stabili adibiti ad ufficio, università, metropolitane, aeroporti, ecc.. La loro importanza cresce con lo sviluppo dei servizi 3G, quando anche un numero relativamente ridotto di utenti ad alta velocità può consumare tutte le risorse della stazione base della macrocella più vicina. Alcune recenti indagini indicano che il 70% degli abbonati che accedono ad applicazioni wireless a larga banda si trovano in un ambiente chiuso.

La combinazione di elementi come DSP, strutture core ARM, memorie di grandi dimensioni e coprocessori dedicati integrati in un singolo dispositivo, assieme alla disponibilità di librerie software innovative, fa del modem in banda base della ST la risposta giusta alle esigenze di riduzione costi e dimensioni fisiche delle stazioni base "pico” e “nano” cella. L'eccezionale livello di integrazione del dispositivo STW51000 garantisce il più basso costo per canale e l’eccezionale densità di 20 canali per utenti vocali in reti 3GPP WCDMA Release 4, con un solo dispositivo.

Rispetto alle soluzioni concorrenti, il modem per stazione base della ST permette di ridurre il costo complessivo dei componenti e lo spazio occupato su scheda, con prestazioni migliori. Ogni singolo chip offre la potenza di un core quad-MAC DSP a 1,2 GHz e un ARM926 a 300 MHz. Entrambi i DSP si occupano solo delle attività di elaborazione del segnale, per cui sono ottimizzati e non viene, quindi, sprecato alcun ciclo di elaborazione per eseguire attività di controllo. L’ARM926 funge da SoC controller, gestendo tutte le attività di controllo fra cui protocol stacks, gestione della memoria, ambiente RTOS e driver.

Le verifiche di benchmark PHY e MAC hanno dimostrato che il dispositivo STW51000 garantisce la più elevata densità di canale dati e voce attualmente disponibile. Due STW51000 possono gestire fino a 12 utenti HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) che condividono un throughput di 14,4 Mbps; un’implementazione con un solo dispositivo può essere impiegata per due portanti GSM/EDGE e un PHY completo WiMAX 802.6e a 10 MHz, in modalità TDD (Time-Division-Duplexing).

La soluzione della ST comprende una serie di librerie software, che costituiscono il portafoglio più completo attualmente disponibile per gli standard wireless. Per la prima volta i produttori di apparecchiature possono implementare differenti standard wireless come GSM, EDGE, WCDMA - anche HSDPA e HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) - e WiMAX, facendo riferimento a un unico fornitore, semplificando la supply chain e riducendo i costi di sviluppo. Grazie al supporto multistandard, il dispositivo può facilmente essere aggiornato per rispondere alle esigenze di nuove applicazioni.

Daniel Abecassis, Group Vice President e Direttore Generale della Divisione Wireless Infrastructure della ST, ha affermato: "L'installazione di pico celle a basso costo può aprire nuove interessanti fonti di fatturato per i nostri clienti, poiché aumenta la capacità e migliora la copertura nelle aree ad alta densità di utenti. La soluzione della ST è ottimizzata per le implementazioni di stazioni base (BTS) Pico. Rappresenta una risposta completa alle esigenze dei produttori di apparecchiature che possono risparmiare nel costo di progettazione e di acquisizione dei componenti, oltre a semplificare e accelerare l'installazione di modem per ‘pico’ stazioni base".

Il dispositivo è disponibile in package PBGA-569. Campioni di STW51000, schede di valutazione e relativi strumenti sono già disponibili, assieme alle librerie software ottimizzate.

La STMicroelectronics, fornitore leader di prodotti evoluti per il mercato wireless, offre una gamma completa di dispositivi digitali e RF per applicazioni di infrastruttura wireless, che copre la maggior parte delle funzioni delle stazioni base per telefonia mobile e dei sistemi wireless ad alta banda. Il portafoglio di dispositivi della ST per infrastrutture wireless spazia da soluzioni dedicate (ASIC) a prodotti standard ottimizzati (ASSP) definiti assieme ai principali produttori di apparecchiature per telecomunicazioni, e garantisce il più alto livello di integrazione e flessibilità.

Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2003 i ricavi netti della Società sono stati pari a 7,24 miliardi di dollari e gli utili netti a 253 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com.



Per maggiori informazioni selezionare il contatto appropriato.