![]() | ||
|
| ||
Nuove librerie software per il dispositivo
single chip GPS in banda base della STMicroelectronics garantiscono
prestazioni migliori e un maggior numero di funzioni
| ||
| Inoltre le nuove librerie software implementano la funzione di "Dead Reckoning", che utilizza appositi sensori montati sul veicolo per determinare la posizione nei casi in cui la ricezione del segnale GPS sia scarsa o impossibile. All’interno di una galleria o in una valle particolarmente stretta, per esempio, il dispositivo STA2051 può ricevere in ingresso l’informazione sulla posizione del veicolo grazie ad appositi sensori, per esempio un tachimetro per la rilevazione della velocità e del senso di marcia e un sensore di accelerazione angolare, un giroscopio o un sensore ABS, per la direzione. Il dispositivo in banda base STA2051 integra in un solo chip un microcontrollore ARM7TDMI a 32 bit, un DSP per la correlazione GPS a 12 canali, 2 Mbit di memoria Flash, 64 Kbyte di DRAM e una gamma completa di periferiche, tra cui ADC e interfacce CAN e USB, che lo rendono uno dei sistemi più flessibili in commercio. La memoria Flash interna al componente semplifica le procedure di aggiornamento del software applicativo e del GPS sfruttando le interfacce CAN o USB. Per ottenere un chipset GPS completo è sufficiente aggiungere un front-end radio GPS in un singolo chip, come l’STB5610 della ST. Antonio Radaelli, Manager della Car Radio Multimedia Business Unit dell’Automotive Product Group della ST, ha affermato: "La ST ha delle ottime credenziali nel mercato dei chipset GPS. Controlliamo tutti i blocchi che completano la catena del valore: hardware, software, proprietà intellettuale (IP), risorse di produzione e progettazione all’avanguardia. Siamo convinti che l’aver aggiunto nuove funzioni e migliorato le prestazioni del controllore GPS in banda base STA2051, senza alcun incremento di costo, sia un argomento molto convincente per tutti gli OEM che stanno pensando di integrare funzioni GPS nelle prossime applicazioni nei settori dell’auto e dell’elettronica di consumo". Una seconda versione del dispositivo, STA2051E, comprende anche un’interfaccia verso una memoria esterna utile nelle applicazioni in cui non è possibile immagazzinare il software applicativo o i dati nella Flash interna dell’STA2051. Nelle applicazioni telematiche, per esempio, il chip funge anche da processore di sistema oltre a svolgere le normali funzioni GPS con un codice di programma molto superiore a 256 Kbyte. Il dispositivo viene già prodotto in grandi quantità.
È progettato per funzionare nell’intervallo di temperature
comprese tra -40°C e 85°C ed è alloggiato in un package
TQFP64 da 10x10mm (STA2051) o TQFP144 da 20x20mm (STA2051E). |
| ||||||||||||||||||
|