Section
 

La STMicroelectronics presenta un nuovo prodotto della famiglia di dispositivi System-on-Chip configurabili SPEAr™

Il dispositivo System on Chip configurabile SPEAr Head integra una evoluta architettura ARM e funzioni molto avanzate, oltre alle periferiche e a un banco di logica configurabile che garantiscono una flessibilità e un time-to-market senza uguali, per la maggior parte delle applicazioni

SPEAr Head  (Click for Larger Image)Ginevra 24 ottobre 2005 – La STMicroelectronics, leader mondiale nella tecnologia system-on-chip, ha annunciato la disponibilità di SPEAr Head, un nuovo componente della famiglia di dispositivi SoC configurabili SPEAr™ (Structured Processor Enhanced Architecture) destinati a diverse applicazioni, come digital engine per stampanti, scanner e altre applicazioni di controllo embedded. I clienti della ST possono ora contare su una roadmap completa di prodotti che rispondono alle loro esigenze presenti e future.

Il nuovo SPEAr Head (in sigla: SPEAr-09-H022) integra un sofisticato core (struttura centrale di calcolo) ARM926EJ-S a 266MHz, una ricca serie di blocchi di proprietà intellettuale (IP) e un blocco di logica configurabile che garantisce una flessibilità ineguagliata nella implementazione di sistemi ad alta complessità. Il nuovo dispositivo permette di personalizzare molto velocemente le funzioni critiche, in tempi e con costi decisamente inferiori rispetto a un approccio “full custom” (che prevede la realizzazione ad hoc di un componente dedicato).

Vittorio Peduto, Direttore Generale della Divisione Computer System della ST, ha affermato: "Con questo nuovo chip, la ST conferma il suo impegno a supportare la famiglia SPEAr e a garantirne l’evoluzione futura. La ST continua a realizzare SoC basati su architetture robuste e collaudate e offre core di processori, sofisticati blocchi IP (proprietà intellettuale) e tecnologie d’avanguardia che permettono ai clienti di ridurre al minimo l’investimento e meglio sfruttare le proprie competenze di base, usandole per personalizzare gli elementi logici configurabili della famiglia SPEAr come se si trattasse di dispositivi custom realizzati ad hoc. Questo chip è unico nel suo genere, poiché integra blocchi specifici di IP, come il dithered PLL, I/O speciali per minimizzare le riflessioni sulla scheda, interfacce DDR/SDRAM automaticamente riconfigurabili e un'architettura DMA distribuita."

Il nuovo componente comprende:
- un ARM926EJ-S a 266MHz con 32 Kbyte di cache per le istruzioni, 16 Kbyte di cache per i dati, 8 Kbyte di memoria TCM (Tightly Coupled Memory) per i dati e 8 Kbyte di memoria TCM per le istruzioni;
- tre porte USB2.0 (due host e una device in grado di funzionare ad alta velocità);
- un MAC Ethernet 10/100;
- un convertitore A/D a 8 bit e 16 canali;
- un’interfaccia I2C;
- tre UART;
- interfacce per SDRAM a 133MHz che supportano DDR e SDR;
- un’interfaccia SPI che supporta ROM/FLASH seriali;
- un PLL completamente dedicato alle interfacce USB e un PLL dithered di sistema;
- l’equivalente di 200 kgate ASIC di logica configurabile, collegata a 4 banchi di 4 KByte di SRAM ciascuno.

Il SoC infine comprende un clock in tempo reale, un watchdog e quattro timer generici. Il dispositivo supporta molti diversi sistemi operativi, tra cui Linux, Nucleus, ultron e Vxworks.

I primi dispositivi SPEAr Head sono già disponibili per l’acquisto in campionature, la produzione in volumi è prevista per il Q2 2006. A partire dal prossimo mese di dicembre verranno rese disponibili le schede di sviluppo complete. È stato realizzato uno speciale ambiente di sviluppo dual-mode che permette ai clienti della ST di progettare la logica personalizzata utilizzando un approccio di tipo ASIC, o di sviluppare la propria soluzione ricorrendo a una FPGA esterna per la verifica ed eseguire poi la mappatura nella logica configurabile integrata.


Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2003 i ricavi netti della Società sono stati pari a 7,24 miliardi di dollari e gli utili netti a 253 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com.




Per maggiori informazioni selezionare il contatto appropriato.