![]() | ||
|
| ||
Intel et STMicroelectronics Proposent un
| ||
| GENEVE et SANTA CLARA, Calif., le 5 décembre
2005 – STMicroelectronics et Intel Corporation annoncent
un sous-système mémoire flash commun pour abaisser les coûts
de développement des fabricants de téléphones portables
et leur permettre d’introduire plus rapidement des téléphones
dotés de multiples fonctions. Dans un effort destiné à
simplifier la conception des mémoires pour téléphones,
Intel et ST fourniront des mémoires compatibles sur les plans matériel
et logiciel et reposant sur les mêmes spécifications. Les
fabricants de téléphones portables devraient ainsi bénéficier
de délais de développement plus courts et de coûts
réduits. Ils pourront également migrer rapidement et plus
économiquement vers la nouvelle génération de mémoires
flash NOR des deux sociétés. La technologie des mémoires flash NOR constitue la référence pour la majeure partie du marché des téléphones mobiles en volume. Selon la société d’études iSuppli, 92,8 % des mémoires flash embarquées utilisées dans les téléphones portables sont de type flash NOR. Intel et ST fournissent plus de 40 % des mémoires flash NOR présentes aujourd’hui dans les mobiles. L’initiative d’aujourd’hui visant à créer une « seconde source » de mémoires et de sous-systèmes flash NOR marque la première collaboration de ST et d’Intel dans le domaine des spécifications de mémoires flash. Les premières flash NOR à cellules multi-niveaux (MLC) utilisant ces spécifications communes sont des modèles de 512 Mbits conçus et fabriqués séparément en technologie 90 nm. Ces mémoires sont maintenant disponibles auprès des deux sociétés. Les spécifications communes de ce sous-système s’appliqueront également à la technologie NOR MLC 65 nm et concerneront plus particulièrement les mémoires NOR MLC 1 Gb en une seule puce. « Intel et ST fournissent aujourd’hui des mémoires flash NOR aux dix premiers fabricants mondiaux de téléphones portables. », a déclaré Darin Billerbeck, vice-président et directeur général du groupe Mémoires Flash d’Intel. « Notre sous-système de mémoire en commun pour les flash NOR en 90 et 65 nm nous permettra de consolider et de renforcer ce leadership sur le marché des téléphones mobiles. » « ST et Intel ont uni leurs efforts pour apporter aux fabricants de portables une source stable de flash NOR à performance rapide, de haute densité et de faible consommation pour les téléphones multimédia disposant de fonctions photo mégapixel, vidéo et données haut débit. », a déclaré Giuseppe Crisenza, vice-président du groupe Produits Mémoires de STMicroelectronics. « Les deux sociétés travaillent déjà ensemble pour fournir davantage de valeur aux fabricants de combinés en définissant des caractéristiques de nouvelle génération, des interfaces mémoires et des technologies de boîtiers pour nos sous-systèmes mémoires 65 nm. » Intel, le premier fabricant mondial de circuits intégrés, est également un grand fabricant de produits destinés à l’informatique, aux réseaux et à la communication. Des informations complémentaires sur Intel sont disponibles à l’adresse Internet www.intel.com/pressroom. STMicroelectronics STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d’applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l’avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2004, ST a réalisé un chiffre d’affaires net de 8,76 milliards de dollars et un résultat net de 601 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com . Intel est une marqué déposée d’Intel Corporation ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans d’autres pays. *Les autres noms ou marques peuvent être revendiqués comme la propriété d’autres personnes morales. Contacts: Thierry Marseille Intel Corporation Tél.: 01 58 87 72 78 Mail: thierry.marseille@intel.com Agnès Gicquel / Samia Lahmar Fleishman-Hillard Tél.: 01 47 42 92 77 Mail: gicquela@fleishmaneurope.com Mail: lahmars@fleishmaneurope.com |
| |||||||||||||||||
|