Section
 

PREMIERE MONDIALE : Sagem Communication et STMicroelectronics lancent les premiers décodeurs MPEG4 à circuit numérique en une seule puce

SAGEM déploie de nouveaux décodeurs à la pointe de la technologie, basés sur le circuit de décodage MPEG4 STB7100 de ST, permettant aux opérateurs d’offrir encore plus de chaînes TV numériques.

STB7100 (Click for Larger Image)Paris et Genève, le 23 novembre 2005
Sagem Communication (Groupe SAFRAN) et STMicroelectronics
annoncent la disponibilité immédiate des premiers décodeurs MPEG4 au monde utilisant un circuit de décodage en une seule puce. La nouvelle gamme de décodeurs SAGEM est basée sur le STB7100, un nouveau circuit MPEG4 fourni par ST et conçu pour la Télévision Haute Définition (TVHD).

Comparée à la technologie de compression vidéo MPEG2, standard actuel du marché, l’utilisation du MPEG4 permettra aux diffuseurs et opérateurs de télévision, sur leur réseau existant de diffusion, d’offrir à leurs clients l’accès à la TVHD et/ou un plus grand nombre de chaînes TV.

Les deux premiers modèles disponibles seront pour la Télévision en Définition Standard (TVSD) :

- SAGEM ITD 80 : pour la TNT (Télévision Numérique Terrestre) payante et gratuite, sélectionné par CANAL+
- SAGEM ITAD80 : pour la TV sur ADSL et pour la TNT gratuite, déjà sélectionné par plusieurs opérateurs

ITAD80
ITD80

Avant la fin de l’année, SAGEM étendra sa gamme de décodeurs MPEG4, tous basés sur le STB7100, avec des modèles HDTV conçus pour tous les types de diffusion : satellite, câble, hertzien et ADSL.

Au moins 100 000 décodeurs devraient être livrés d’ici la fin 2005, confirmant SAGEM et ST en tant que fournisseurs leaders de solutions de décodage MPEG4 pour tous types de diffusion, à la fois pour la TVSD et la TVHD.

« Nous sommes fiers d’annoncer aujourd’hui la nouvelle gamme de décodeurs MPEG4 SAGEM intégrant le circuit de décodage MPEG4 de ST », déclare Grégoire Olivier, PDG de Sagem Communication. « Cette gamme de décodeurs permet à SAGEM de proposer des produits de nouvelle génération, conçus pour répondre au mieux aux exigences des opérateurs dans le monde entier en termes de fiabilité et de coûts, et qui offrent aux utilisateurs finaux le meilleur de la technologie pour la télévision de demain ».

Réalisé en technologie de fabrication 90 nm de ST, le STB7100 intègre toutes les principales fonctions d’un décodeur sur un seul circuit, dont un processeur de haute performance, le décodage vidéo et une large gamme de périphériques.

« Nous sommes ravis que SAGEM ait sélectionné le circuit STB7100 pour sa nouvelle gamme de décodeurs MPEG4. Nous sommes sûrs que ce sera une plate-forme à succès. », déclare Carlo Bozotti, le président et CEO de STMicroelectronics. « La solution de décodage MPEG4 en un seul circuit permet à ST d’étendre au marché MPEG4 en pleine croissance son statut de premier fournisseur de circuits pour les décodeurs. »

SAGEM a commercialisé ses premiers décodeurs, analogiques à contrôle d’accès numérique, en 1989, et a lancé ses premiers modèles numériques en 1996. Aujourd’hui, la société se positionne en tant que premier fournisseur européen de décodeurs pour la TNT et la TV sur ADSL, grâce à une large gamme de produits, du décodeur entrée de gamme aux fonctionnalités basiques (également appelés « zapper »), jusqu’aux récepteurs/enregistreurs numériques à double tuner avec disque dur intégré (PVR).

ST a introduit les premiers circuits de décodage MPEG2 du monde au milieu des années 90. Ces circuits ont contribué à la croissance très rapide du marché des décodeurs. Résultat de ce succès, les plates-formes ST pour décodeurs détiennent aujourd’hui plus de 70 % (*) du marché mondial.

SagemA propos de SAGEM COMMUNICATION :
Sagem Communication (Groupe SAFRAN) est un acteur majeur dans les domaines de la communication mobile et de la communication haut débit, ayant acquis des positions mondiales grâce à un fort potentiel d'innovation. Les produits SAGEM s'illustrent en particulier dans les activités suivantes : téléphones mobiles, terminaux d'impression, terminaux résidentiels, télévision numérique, réseaux, comptage électronique, câbles...
Pour plus d'information, visitez les sites Web www.sagem.com et www.safran-group.com.

A propos de STMicroelectronics
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2004, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 8,76 milliards de dollars et un résultat net de 601 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com.

Sagem Communication (Groupe SAFRAN)
Fabien Darrigues

Champs.Medias (Groupe Publicis)
Tél. : 01 53 93 87 68
Mail: f.darrigues@champsmedias.fr

(*) Circuits intégrés vidéo MPEG : « The Buzz Around MPEG-4 AVC », Instat, juin 2005


Pour plus de renseignements, selectionez svp le contact voulu dans le menu Quick Links.