Section
 

STMicroelectronics a livré plus de 10 millions de décodeurs bande de base pour la radio par satellite XM


Genève, le 30 septembre 2005 — STMicroelectronics
a livré à cette date près de 10,5 millions de décodeurs bande de base pour la radio par satellite XM aux fabricants. Ces circuits de type « système sur puce » intègrent toutes les fonctions spécifiques nécessaires pour réaliser un récepteur de radio XM. Les 10,5 millions de décodeurs XM ont été notamment livrés à des fabricants d’équipements comme Delphi et Pioneer, pour des autoradios, des récepteurs portables et des postes de radio.

Les premières livraisons de décodeurs bande de base XM ont commencé au deuxième semestre 2001 avec la fonction intégrée dans deux circuits personnalisés (un décodeur de canaux et un décodeur source) en technologie 0,25 micron. Ces kits ont été livrés à raison de 2,5 millions d’exemplaires, suivis par environ 4 autres millions en technologie de 0,18 micron. Depuis maintenant plus d’un an, ST fournit un décodeur bande de base XM en une seule puce réalisée en technologie de 0,13 micron, dont les livraisons viennent de dépasser le cap des 4 millions d’unités.

« C’est une étape très importante pour STMicroelectronics et XM. Elle reflète la demande existante dans toute la chaîne de valeur pour ce service de radio numérique par satellite. », déclare Ugo Carena, vice-président corporate et directeur général du groupe Produits automobiles de STMicroelectronics. « ST est, depuis le début, le seul fournisseur de décodeurs bande de base XM, fier d’intervenir sur ce marché très porteur. ST continuera de contribuer fortement au développement rapide de la radio XM, en élargissant son portefeuille de produits dédiés aux récepteurs, qui comprend notamment un circuit frontal en une seule puce et un microcontrôleur système multifonctions. »

« STMicroelectronics n’a cessé de soutenir le service de radio XM avec ses livraisons, en temps et en heure, de grandes quantités de circuits de qualité. », déclare Hugh Panero, le président et CEO de XM. « Ce soutien a grandement contribué à la réussite actuelle des récepteurs de radio XM. »

ST commence à livrer un circuit innovant du type « système sur boîtier », qui utilise le savoir-faire de ST en technologies logique et de radiofréquence. Cette expertise permet à ST de concentrer les fonctions complexes du récepteur XM dans des composants à haut niveau d’intégration, qui contribuent fortement à réduire les dimensions et le coût des récepteurs de radio proposés aux consommateurs.


A propos de XM Satellite Radio
La radio XM est le premier service de radio par satellite aux Etats-Unis avec plus de 5 millions d’abonnés. Diffusée quotidiennement en direct depuis ses studios de Washington DC, New York et Nashville (Country Music Hall of Fame), XM offre cette année plus de 150 stations numériques de qualité sur tout le territoire des Etats-Unis : des stations musicales dépourvues de publicité, des stations de sports, de comédie, de divertissement et pour les enfants, ainsi que 21 stations d’information trafic et météo. XM a été élue « Meilleur service radio » lors de l’édition 2004 des « Billboard Digital Entertainment Awards » (prix des divertissements numériques).

XM est l’un des leaders de la diffusion de données et de programmes de divertissement par satellite pour le marché automobile, grâce à des accords passés avec General Motors, Honda, Toyota, Hyundai, Nissan, Porsche, et Volkswagen/Audi. Cette année, XM est disponible dans plus de 120 modèles automobiles différents. Ses produits sont disponibles sur les points de vente d’équipements électroniques dans tous les Etats-Unis. Pour plus d’information sur les produits, la programmation et les partenariats, veuillez consulter le site http://www.xmradio.com.

STMicroelectronics en bref
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2004, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 8,76 milliards de dollars et un résultat net de 601 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com.

 



Should you require more information, please select the appropriate contact from the "Related Topics" menu.