Section
 

STMicroelectronics et Mobidiag annoncent un « laboratoire sur puce » permettant d’obtenir un diagnostic bactérien rapide

La détection accélérée, moins coûteuse et plus précise des maladies infectieuses permet de meilleurs choix de traitements

ST présent sur le salon Biotechnica de Hannovre, du 18 au 20 octobre (hall 2, stand E63)


In-Check (Click for largest image) Boston, le 14 septembre 2005 – STMicroelectronics et Mobidiag
introduisent une nouvelle solution de laboratoire sur puce pour la détection ADN des bactéries à l’origine de la septicémie. Elle utilise un modèle de diagnostic de Mobidiag fonctionnant sur la plate-forme In-Check de ST. Cette solution miniaturisée fournit des résultats plus rapides et plus fiables que les systèmes habituels des laboratoires, pour un coût et une complexité bien moindres. Elle permet de détection les maladies à un stade précoce, d’où de meilleurs choix de traitements pour les patients et des dépenses de santé réduites.

La plate-forme In-Check utilise un modèle pathogène développé par Mobidiag pour identifier dix espèces de bactéries septicémiques, ainsi que des souches de staphylocoque doré (Staphylococcus aureus) résistantes à la méthicilline, provenant d’échantillons de cultures sanguines positives. Ce tableau de diagnostic a été conçu pour optimiser le choix des thérapies antibiotiques, avec l’aide des résultats de la technique de coloration Gram, une méthode comparative empirique de différenciation des souches bactériennes. Les résultats extrêmement rapides et précis fournis par la solution ST/Mobidiag réduiront donc les risques de mauvaise utilisation des antibiotiques et aideront les médecins à sélectionner le bon traitement dans les meilleurs délais.

Le laboratoire sur puce In-Check de ST amplifie cliniquement des échantillons ADN par réaction PCR (« Polymerase Chain Reaction ») et dispose d’un micro-réseau basse densité intégré. Les micro-réacteurs enfouis dans le microsystème électromécanique (MEMS) du circuit acheminent le mélange d’échantillons et d’agents réactifs, tandis que des éléments chauffants intégrés assurent la régulation des cycles de température. La faible capacité thermique du silicium et la conception spéciale de la plate-forme In-Check réduisent sensiblement les délais de réaction et les coûts par rapport à l’équipement standard des laboratoires. Les risques de contamination croisée inhérents aux méthodes d’analyse classiques sont également minimisés, car la réaction PCR et l’analyse sont exécutées sur le circuit, dans une unité autonome encapsulée.

Le laboratoire sur puce communique avec le système de contrôle thermique (TCS), qui actionne, contrôle et ajuste les paramètres de la réaction. L’unité TCS comprend cinq modules de commande, avec protocoles thermiques indépendants et accès aléatoire. L’acquisition des signaux optiques est effectuée par un lecteur portable dédié et traitée par le logiciel bioinformatique spécialisé de ST, qui fonctionne sur n’importe quel PC utilisant l’interface utilisateur de compte-rendu clinique Mobidiag. Cet ensemble logiciel permet aux utilisateurs de superviser et contrôler facilement les processus réactifs, d’analyser les résultats et de produire des compte-rendus conformes aux standards MIAME (« Minimum Information About a Microarray Experiment »), destinés à interpréter sans ambiguïté les résultats de tests ADN.

« L’expertise ST dans les semiconducteurs avancés et la technologie MEMS associée à celle de Mobidiag dans le diagnostic microbiologique ouvre de nouvelles perspectives pour la détection et le traitement efficaces des maladies infectieuses quand il est temps. », déclare Anton Hofmeister, vice-président groupe et directeur général de la division Microfluides de ST. « Nous pensons que les systèmes abordables, conviviaux et portables comme In-Check sont appelés à se distinguer dans un nombre croissant d’applications de diagnostics ».

« La détection précoce des infections bactériennes systémiques est essentielle à la réussite de l’administration de thérapies antibiotiques. Nous sommes impatients de répondre aux besoins des laboratoires, qui réalisent chaque année des millions de cultures sanguines correspondant à nos marchés cibles. », déclare Jaako Pellosniemi, le CEO de Mobidiag. « La plate-forme In-Check permet d’exploiter pleinement les avantages des tableaux de diagnostic microbiologiques de Mobidiag. Notre produit va vraiment améliorer la qualité des choix de traitement. Il aura donc une influence bénéfique sur la santé des patients et les dépenses de santé. »

Après une année de développement conjoint mené à partir de prototypes, les premiers exemplaires du laboratoire sur puce In-Check sont maintenant livrés avec leurs instruments de contrôle à Mobidiag pour validation. Les essais cliniques sont prévus pour le début 2006. Le produit final, avec contrôles validés, optimisations de tests et le logiciel de compte-rendu de diagnostic, devrait être lancé dans le courant de la même année.

MobidiagA propos de Mobidiag
Basée à Helsinki, en Finlande, MobiDiag développe des modèles de biopuces propriétaires pour la détection de maladies infectieuses courantes, comme la septicémie, la pneumonie et la méningite. Parallèlement à la détection d’agents pathogènes bactériens, la société a développé des méthodes d’identification des marqueurs résistants aux antibiotiques, qui utilisent la technologie des biopuces. À plus long terme, Mobidiag se concentrera sur le développement de solutions rapides, utilisables au chevet des malades, pour détecter des maladies comme les infections respiratoires ou urinaires.

STMicroelectronics en bref
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2004, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 8,76 milliards de dollars et un résultat net de 601 millions. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site
www.st.com.

PR Contacts
Sandrine Romano / Guerric de Beauregard – Burson-Marsteller
Tél. : 01 41 86 76 77 / 01 41 86 76 82




Pour plus de renseignements, selectionez svp le contact voulu dans le menu Quick Links.