|
La ST ha completato il progetto di un
System-on-Chip come dimostratore tecnologico ad altissima complessita`
per la tecnologia da 65-nm
Ginevra, 16 Dicembre 2004 - La STMicroelectronics ha annunciato
oggi di ver raggiunto un importante traguardo: la disponibilità di una
piattaforma di progettazione per la tecnologia CMOS da 65-nm (0,065
micron). I progettisti e i clienti dell'azienda possono quindi iniziare
lo sviluppo di prodotti System-on-Chip (SoC) della prossima generazione,
per applicazioni wireless, di rete, di elettronica di consumo, ad alta
velocità e bassa dissipazione. Inoltre la ST ha comunicato di aver completato
la fase di generazione finale dei dati di progetto per l'inizio della
fabbricazione di un circuito integrato system-on-chip dimostrativo,
da 65 nm.
La piattaforma da 65-nm della ST è completa e prevede diverse opzioni
di processo, che permettono di ottimizzare le singole celle in modo
da ottenere alte prestazioni, o abbassare il consumo di energia, o per
un utilizzo generico. Le dimensioni dei prodotti in tecnologia da 90-nm
vengono ridotte della metà, ed è possibile aumentare la velocità fino
al 30%, o diminuire del 50% l'assorbimento di corrente durante il funzionamento
normale, con il conseguente calo del consumo di energia. La piattaforma
comprende due librerie di celle standard: una ottimizza le prestazioni,
l'altra la densità. Costituiscono un ricco portafoglio di oltre 1500
celle: differenti tipi di memoria, celle di I/O per tensioni diverse
e blocchi circuitali analogici, parte del patrimonio di proprietà intellettuale
(IP). La densità delle celle permette di superare le 800.000 gate per
mm2, con un'alimentazione del nucleo centrale a 1,0V o 1,2V, distanze
tra le metal di 0,20 micron e un numero di livelli di metallizzazione
per le interconnessioni interne che varia da 6 a 10.
Didier Chapuis, Group Vice President per lo Sviluppo delle Piattaforme
della STMicroelectronics, ha affermato: "Siamo stati i primi a rendere
disponibile una piattaforma per i progetti da 65-nm. Questa è una prova
della validità della nostra strategia di alleanze, in generale, e in
particolare degli sforzi dell'Alleanza Crolles2. I nostri clienti potranno
realizzare applicazioni con prestazioni eccezionali a costi accettabili,
perché abbiamo saputo vincere la sfida della piattaforma per i progetti
da 65-nm".
Sono in fase avanzata di sviluppo, e saranno disponibili in tempi rapidi,
ulteriori ampliamenti alla piattaforma iniziale, come versioni SOI (Silicon-on-insulator,
silicio su isolante) e la possibilità di integrare componenti passivi
ad alte prestazioni.
La nuova piattaforma per progetti CMOS da 65-nm sfrutta a fondo le caratteristiche
e la modularità della tecnologia di processo da 65-nm, sviluppata dall'Alleanza
Crolles2 fra la STMicroelectronics, Freescale Semiconductor e Philips
Semiconductors. Inoltre sono disponibili svariati servizi, offerti dall'Alleanza
Crolles2, che facilitano l'accesso alla tecnologia: la realizzazione
di prototipi in tempi rapidi, inferiori a una settimana, che è già stata
ampiamente sperimentata con i circuiti integrati da 130-nm; la riduzione
dei costi del set di maschere; il ricorso a una tecnologia e-beam per
la personalizzazione dei componenti senza ricorrere a maschere speciali.
Inoltre, per gli utenti della tecnologia da 65 nm, è stato attivato
un servizio che prevede la possibilità di reticoli che ospitano più
di un progetto.
La piattaforma da 65-nm è completamente supportata dai principali strumenti
CAD di Cadence, Mentor Graphics e Synopsys, sviluppati in stretta collaborazione
con i team di R&S dei partner EDA.
Informazioni tecniche aggiuntive
Alcune delle caratteristiche della libreria:
- Una serie completa di celle di I/O a 1,2 V, 1,8 V e 2,5V
- Memorie embedded ad altissima densità, tra cui memorie a SRAM singola
porta che utilizzano una cella a 6 transistor, da 0,5 micron quadrati
di area, memorie SRAM a doppia porta e memorie a sola lettura (ROM)
- Una variante di processo a basso costo, completamente compatibile,
che permette di realizzare DRAM embedded fino a 64 Mbit con una cella
di memoria di 0,12 micron quadrati
- Tecniche per la riduzione del consumo, fra cui: funzionamento adattativo
e a bassa Vdd, possibilità di bloccare il consumo di energia (power
shutdown), corrente di assorbimento ridotta in stand-by
- È in fase di sviluppo un ampio portafoglio di IP analogici e RF,
per rispondere alle esigenze di superintegrazione di sistemi su un
chip
- Un'ampia gamma di moduli di IP complessi, fra cui microcontrollori
e processori di segnale digitale.
Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla
consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni
microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza
nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio
di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia
nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip)
e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale
convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono
quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana.
Nel 2003 i ricavi netti della Società sono stati pari a 7,24 miliardi
di dollari e gli utili netti a 253 milioni di dollari. Per ulteriori
informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com.
|
|
|