Section
 

La STMicroelectronics pubblica un'estensione al protocollo DiSEqC che offre ai broadcaster via satellite una flessibilità superiore

I produttori di decoder digitali TV hanno ora a disposizione ulteriori comandi per controllare i sottosistemi LNB, tra cui l'SaTCR-1 della ST, per semplificare l'installazione e ridurre i costi degli impianti televisivi satellitari

Ginevra, 9 settembre 2004 - La STMicroelectronics ha pubblicato un insieme di estensioni alla specifica DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control, "controllo delle apparecchiature per satellite digitale") definita nello standard europeo CENELEC EN-61319-1, un protocollo ampiamente diffuso che consente a un decoder digitale TV (set-top-box) di controllare i dispositivi periferici connessi al cavo coassiale. Le estensioni consentiranno al decoder di gestire gli LNB (Low-Noise Block, blocchi di conversione a basso rumore) basati sul chip SaTCR-1 della ST per il multiplexing su singolo cavo di più canali ricevuti da satellite. L'LNB fa parte dell'elettronica di qualsiasi apparato d'antenna satellitare.

Il chip SaTCR-1 è il cuore di un avanzato sottosistema di conversione LNB che semplifica le installazioni che devono gestire più di un segnale combinando fino a otto segnali di ingresso su un singolo cavo. Questi segnali vengono poi decodificati da un corrispondente numero di sintonizzatori, potenzialmente distribuiti tra molteplici decoder in una singola casa o in più appartamenti. Queste caratteristiche consentono a un utilizzatore, per esempio, di registrare un canale mentre ne guarda un altro, senza che siano necessari due cavi coassiali separati dall'antenna sul tetto. Una tale configurazione richiedeva, in precedenza, un costoso intervento sul luogo da parte di un tecnico.

La ST è il maggior fornitore mondiale di chip per decoder digitali per TV*. Per sviluppare le estensioni ha lavorato in stretta collaborazione con Eutelsat, all'origine delle specifiche DiSEqC, e con SES ASTRA, operatore di una delle maggiori piattaforme satellitari europee. DiSEqC è uno standard aperto, con estensioni gestite tramite accordi industriali, che definisce un bus di comunicazione standardizzato fra i ricevitori satellitari e le apparecchiature periferiche per la ricezione satellitare, utilizzando unicamente il cavo coassiale esistente.

Tutti i produttori di decoder, indipendentemente dall'hardware che utilizzano, possono trarre beneficio dai vantaggi degli LNB basati sul dispositivo SaTCR-1 implementando il nuovo protocollo. I decoder già in uso possono essere aggiornati tramite lo scaricamento di software via etere. Per lo sviluppo del software, la ST ha reso disponibile un'implementazione dei nuovi comandi come parte della famiglia di driver STAPI utilizzata dai produttori di decoder che adottano l'innovativa gamma di decodificatori e demodulatori della ST.

Armando Caltabiano, Direttore Generale della Divisione Retail Products del Gruppo Home Entertainment della ST, ha affermato: "Riteniamo che il mercato di decoder digitali TV dual e per sistemi di registrazione video digitali (DVR, Digital Video Recorder) crescerà in misura notevole nei prossimi anni". Abbiamo pubblicato le nostre estensioni al protocollo DiSEqC per garantire che qualsiasi decoder digitale orientato a questi settori di mercato possa supportare degli LNB equipaggiati con il dispositivo SaTCR-1." La ST inviterà i produttori di decoder digitali ad effettuare test di conformità con un progetto di LNB di riferimento, nei propri laboratori regionali. I fornitori di LNB stanno già offrendo apparecchiature basate sul chip SaTCR-1; i loro LNB sono comunque compatibili con i decoder digitali che non sono ancora stati aggiornati per utilizzare il nuovo protocollo DiSEqC.

Thomas Wrede, VP Product Management di SES ASTRA, ha commentato: "Dopo aver supportato la STMicroelectronics nel finalizzare il proprio protocollo di comandi, siamo entusiasti di vedere ora arrivare questa nuova tecnologia LNB sul mercato. In futuro gli utenti avranno bisogno di un singolo cavo coassiale per collegare un ricevitore con hard-disk multi-sintonizzatore, o per alimentare diversi ricevitori satellitari digitali nella propria casa. Questo favorirà ulteriormente la loro decisione di utilizzare la ricezione satellitare. Includeremo questa nuova tecnologia LNB nelle nostre Raccomandazioni per Apparecchiature di Ricezione ASTRA. Le nuove necessarie estensioni del protocollo DiSEqC dovrebbero essere incorporate nello standard CENELEC EN 61319-1".

Tomer Bentzion, Amministratore Delegato di FTA Communication Technologies, ha dichiarato: "Siamo stati più che entusiasti nel guidare la caratterizzazione e la definizione del nuovo protocollo DiSEqC secondo la prospettiva del prodotto finale e del suo scenario di impiego, e nell'essere fra i primi ad adottare la tecnologia ST, un leader nel mercato delle apparecchiature di ricezione di trasmissioni digitali. I prodotti basati sul SaTCR-1 favoriranno la diffusione dei ricevitori multipli e dei sistemi di registrazione video digitali in Europa ed elimineranno le difficoltà di estensione degli impianti esistenti.

Alcune informazioni relative alla tecnologia
Il dispositivo SaTCR-1 (Satellite Channel Router, o "instradatore di canali satellitari") funziona spostando la frequenza di qualsiasi segnale di ingresso a una frequenza intermedia fissata. Il segnale di uscita viene filtrato con un filtro passa-banda per generare una sotto-banda ristretta di uscita. Combinando più dispositivi SaTCR-1 è possibile generare e multiplexare un numero corrispondente di sottobande. Questa banda composta, che può quindi essere costituita da canali indipendenti generati da differenti ingressi e polarizzazioni LNB, può essere convogliata su un singolo cavo coassiale.

Il controllo del SaTCR-1 è ottenuto tramite un economico microcontrollore a 8 bit, l'ST7LNB1. Questo microcontrollore pre-programmato decodifica i comandi DiSEqC generati dai decoder digitali per TV e controlla ciascun SaTCR-1 tramite un'interfaccia a due fili, senza alcuna necessità di risorse esterne addizionali. Il microcontrollore supporta sette applicazioni LNB predefinite. Questo semplice meccanismo di controllo garantisce che i decoder non richiedano alcun hardware addizionale per poter trarre vantaggio dalle caratteristiche degli LNB basati su SaTCR-1. Inoltre, includendo nell'LNB un microcontrollore con software aggiornabile, la ST rende possibili applicazioni innovative quali il posizionamento dell'LNB, funzioni di diagnostica intelligente e semplici funzioni di comunicazione fra i sottosistemi.

Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2003 i ricavi netti della Società sono stati pari a 7,24 miliardi di dollari e gli utili netti a 253 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com.

* InStat/MDR - MPEG Video IC Market: Larger than Ever ("Il mercato degli IC video MPEG: ancora più grande") - Giugno 2003 (Numero Rapporto: IN030573MI) iSuppli 2001 - Consumer Electronics Semiconductors: Market Share and Supplier Analysis ("Semiconduttori per elettronica di consumo: analisi del mercato e dei fornitori").

Per maggiori informazioni selezionare il contatto appropriato.