Section
 

La STMicroelectronics estende la famiglia di MCU sicure senza contatto con una versione con 2-kbyte di EEPROM per applicazioni economiche ad elevate prestazioni

Istituti finanziari, operatori di controllo del transito di massa e produttori di apparecchiature che incorporano smartcard trarranno beneficio dal dispositivo più recente introdotto nella gamma ST19 di chip per smartcard contactless della ST

Ginevra, 28 ottobre 2004
- La STMicroelectronics ha aggiunto un nuovo microcontrollore per smartcard senza contatto con 2-kbyte di EEPROM, l'ST19WR02, alla propria famiglia ST19 di MCU di provata sicurezza che ha gia riscontrato ampio successo. La ST è il principale fornitore mondiale di circuiti integrati per smartcard (carte intelligenti) al settore finanziario, e questo nuovo dispositivo promuoverà ulteriori sviluppi nella quantità e nelle funzionalità delle applicazioni smartcard nei settori trasporto, finanziario e altri a questi collegati.

Mentre il numero di autorità di controllo del transito di massa che adottano la tecnologia senza contatto per le proprie soluzioni di pagamento del biglietto continua ad aumentare, e anche le banche considerano la possibilità di migrare alle smartcard senza contatto, la ST conferma il suo impegno verso i propri clienti con il presente annuncio di un nuovo elemento nella lunga serie di chip senza contatto. L'ST19WR02 risulterà particolarmente interessante per gli operatori e per coloro che emettono le schede o che ne fanno uso nei propri prodotti.

Gli operatori nel settore dei trasporti che decidono di migrare alla tecnologia senza contatto devono sostenere un notevole investimento a lungo termine. I produttori di infrastrutture per le carte di pagamento affrontano attualmente simili livelli di investimento via via che la convenienza della tecnologia inizia a interessare sia i venditori che i detentori delle carte. Nella scelta della tecnologia per un sistema di trasporto o di pagamento, gli operatori devono essere certi che il proprio fornitore sosterrà il loro impegno fornendo costantemente chip dedicati avanzati con una strategia di continui e progressivi miglioramenti, garantendo la continuità e un ritorno adeguato sui propri investimenti.

Il chip avanzato ST19WR02 è il più recente di una lunga serie di prodotti ampiamente collaudati sul campo. Il nuovo chip consentirà agli sviluppatori di applicazioni di realizzare soluzioni che soddisfano le esigenze degli operatori nei settori trasporti e carte di pagamento. Le applicazioni finanziarie trarranno vantaggio dalla veloce interfaccia senza contatto del circuito integrato che consente una conveniente modalità "Wave, Pay and Go" ("Fai un cenno, Paga e Vai") pur mantenendo i più elevati livelli di sicurezza. Le carte di pagamento senza contatto che si basano sull'ST19WR02 permetteranno alle banche di introdursi nel settore delle vendite al dettaglio per contanti, come per esempio i piccoli negozi, le stazioni di rifornimento di carburante, i ristoranti fast-food e i cinema, dove la velocità e l'economia sono fattori importanti.

Gli operatori nel settore dei trasporti apprezzeranno l'incremento di capacità di elaborazione e di memoria rispetto all'attuale tecnologia delle smartcard per il controllo del transito, che offrono la possibilità di introdurre soluzioni per schemi di tariffazione flessibili, schemi di fidelizzazione e offerte per il trasporto inter-modale che attrarrà nuovi clienti migliorando nello stesso tempo i servizi per i clienti esistenti. La sicurezza ampiamente collaudata della famiglia ST19 sarà allettante sia per il settore bancario che per gli operatori nel settore trasporti nella sfida contro le frodi.

L'interfaccia senza contatto ad alta velocità conforme ISO 14443 dell'ST19WR02 consentirà ai fabbricanti di apparecchiature che incorporano smartcard nei propri prodotti di poterli rapidamente collaudare e personalizzare, riducendo la durata delle transazioni degli utenti e aumentando la soddisfazione dei clienti. La semplicità dell'impiego, da parte dei team di sviluppo di applicazioni per prodotti che incorporano smartcard, delle funzionalità di sicurezza disponibili sul chip e dell'hardware per la crittografia, la disponibilità di strumenti di sviluppo avanzati e la compatibilità con i prodotti precedenti consentiranno la rapida messa in opera di nuove applicazioni.

I numerosi siti di produzione e il vasto portafoglio di prodotti avanzati hanno reso la ST, organizzazione globale e indipendente nonchè uno dei principali produttori mondiali di semiconduttori, il partner preferito, per quel che riguarda la tecnologia senza contatto, di numerosi operatori e produttori di apparecchiature che utilizzano smartcard. A partire dalla produzione del primo microprocessore senza contatto del mondo nel 1997, la ST ha progressivamente esteso la propria gamma di prodotti mantenendo la compatiblità con i dispositivi precedenti pur migliorandone costantemente le caratteristiche. Il nuovo chip è realizzato utilizzando tecnologia da 0,18 micron. Oltre ai 2-kbyte di EEPROM integra 64-kbyte di ROM e 1-kbyte di RAM utente. Un processore crittografico DES hardware, con il supporto di una libreria di algoritmi per la crittografia simmetrica, è completato da un ampio insieme di funzionalità di sicurezza di alto livello per la memoria e per la protezione dalle intrusioni. È fornito come micromodulo o wafer.

Alcune informazioni sulla STMicroelectronics

La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2003 i ricavi netti della Società sono stati pari a 7,24 miliardi di dollari e gli utili netti a 253 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com .






Per maggiori informazioni selezionare il contatto appropriato.