![]() | ||
|
| ||
La STMicroelectronics rilascia un sofisticato kit video-fotografico "tri-mode" da 2 mega-pixel | ||
Ginevra,
18 novembre 2004 - La STMicroelectronics, leader mondiale nei sensori
di immagine in tecnologia CMOS, ha annunciato oggi la disponibilità immediata
del suo più recente sistema video-fotografico USB "tri-mode" da due mega
pixel. Il kit offre una combinazione ineguagliata: un sensore di immagine
UXGA (Ultra eXtended Graphic Array) della ST, con caratteristiche che
ne migliorano il funzionamento a bassa luminosità, e il primo processore
fotografico "tre in uno" compatibile con applicazioni video USB, studiato
per webcam, macchine fotografiche digitali e videocamere.Il sensore CMOS d'immagine VC6700 genera dati video digitali fino a 20 fps (frame per second, immagini al secondo) alle risoluzioni previste dallo standard UXGA (2 Mpixel). Rappresenta un'alternativa ai sensori CCD (Charge Coupled Devices, ad accoppiamento di carica), con costi più bassi, minor consumo di energia e dimensioni ridotte. È in grado di garantire una qualità dell'immagine molto simile a quella di un CCD, con eccellenti prestazioni in ambienti a bassa luminosità o piena luce. Il processore fotografico digitale STV0684, studiato per supportare i sensori di immagine della ST da 2 a 4 mega pixel, è il primo processore "tri mode" sul mercato, compatibile con applicazioni USB di classe video. Può essere utilizzato per tre diversi tipi di prodotti video-fotografici CMOS a basso costo: webcam, macchine fotografiche digitali e videocamere. Il processore, grazie alla compatibilità con le applicazioni USB di classe video, permette il funzionamento di una webcam senza dover installare driver particolari sul PC. L'elevata qualità dell'uscita video del nuovo kit è ottenuta con una combinazione ottimizzata delle varie funzioni, implementate dal processore o dal sensore. Marc Vasseur, Direttore Generale della Divisione Sistemi per l'Immagine della ST, ha commentato: "Il punto di forza della ST, rispetto ad altri fornitori sul mercato, è la capacità di sfruttare al massimo le sinergie tra le due diverse parti del chipset video-fotografico. I nostri sensori sono in grado di effettuare la pre-elaborazione dell'immagine, eseguendo la correzione dei difetti e la calibrazione del nero, mentre il processore video dell'STV0684 sfrutta gli ultimi sviluppi della ST nel settore dell'elaborazione dell'immagine, come gli algoritmi brevettati per la riduzione del rumore e l'anti-vignettatura. Con queste tecnologie, i nostri sensori garantiscono l'eccellente qualità dell'immagine richiesta da un pubblico sempre più sofisticato di utenti di apparecchiature video-fotografiche digitali." Il potente core ST20 a 32 bit del processore video-fotografico, permette ai produttori OEM di realizzare prodotti più graditi agli utenti finali, studiando interfacce evolute con l'utente. Questo core è diventato di fatto lo standard per i decoder digitali per TV e altre apparecchiature digitali. È usato da più di tre anni, in Giappone, per le macchine fotografiche digitali. Il core comprende un programma integrato in una memoria Rom, che si attiva all'accensione del sistema (Rom boot-loader) e permette di utilizzare una economica memoria flash NAND per il software. Il kit supporta le funzioni audio con appositi circuiti per la registrazione e la riproduzione audio, compresi nel processore, associati a un preamplificatore audio interno, integrato nel sensore di immagine. Le dimensioni ridotte del processore, fornito in un piccolo package BGA di 12x12 mm, permettono di realizzare macchine fotografiche digitali grandi come una carta di credito. Sono già disponibili i campioni ingegneristici del chipset, supportato da un progetto completo di riferimento che comprende il sensore e il co-processore, il firmware e i driver software. Il kit è pronto per la produzione in volume, a un prezzo unitario di 10 dollari per l'acquisto di grandi quantitativi. Per ulteriori informazioni su questo prodotto e sulla gamma completa CMOS Imaging Alcune informazioni sulla STMicroelectronics La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2003 i ricavi netti della Società sono stati pari a 7,24 miliardi di dollari e gli utili netti a 253 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com. |
| ||||||||||||||||||
|