|
Ginevra, 18 ottobre 2004 - La STMicroelectronics ha annunciato in data odierna il progetto di riferimento di un kit "mani libere" per autoveicoli (HFCK - Hands-Free Car-Kit) basato su Bluetooth®, ad elevate prestazioni. Con funzionalità di cancellazione dell'eco e del rumore, Blue HFCK della ST è pronto per l'uso, estremamente facile da installare e adatto sia agli OEM che come soluzione "after-market". Bluoetooth, essendo uno standard mondiale per l'intercambio dei dati in modalità wireless fra due dispositivi, consente di utilizzare un protocollo standard indipendente dal particolare telefono cellulare. Il prodotto, che richiede un'alimentazione standard da 12V, utilizza tecnologia DSP avanzata ottimizzata per applicazioni audio per fornire ricche funzionalità tra le quali la cancellazione dell'eco, la soppressione del rumore e l'attivazione vocale. L'interfaccia Bluetooth di Blue HFCK utilizza i chip della ST STLC2410B in banda base e STLC2150 a radiofrequenza. Il dispositivo STLC2410B offre una soluzione compatta e completa per la connettività wireless a corto raggio e include tutte le funzioni dei livelli inferiori del protocollo Bluetooth. Il microprocessore incorporato nel chip supporta sia dati che voce ed è inoltre utilizzato per eseguire il protocollo, i livelli applicativi e il software applicativo di Bluetooth. Il software viene eseguito da una memoria Flash esterna. I profili Bluetooth supportati da Blue HFCK comprendono il profilo "Headset" che consente a Blue HFCK di utilizzare le funzionalità di base dei telefoni Bluetooth attualmente disponibili; il profilo "Dial-up networking" che consente a qualsiasi dispositivo Bluetooth, per esempio un PC o un PDA, di utilizzare il modem del telefono cellulare; il profilo "Object Push" (OPP) che fornisce la possibilità di programmare la rubrica telefonica inviando i "contatti" direttamente dal PDA. Il prodotto supporta anche il profilo "Hands-free" che consente a un telefono cellulare di utilizzare tutte le funzionalità del kit per autoveicoli. Tutte le funzioni DSP di Blue HFCK, quali il riconoscimento vocale, la cancellazione dell'eco, la soppressione del rumore, il controllo automatico del guadagno e l'interfaccia audio sono supportate dal TDA7550R della ST. Questo dispositivo è un sistema completo su singolo chip (SOC) basato su un nucleo DSP a 24 bit in virgola fissa ad elevate prestazioni e incorpora memoria dati e di programma, convertitori AD/DA Sigma-Delta stereo a 16 bit, interfaccia SPI/I2C, interfaccia per memoria esterna (EMI) e funzione PLL. Il programma del TDA7550R viene memorizzato ed eseguito da una RAM statica interna. Il programma può essere caricato da una memoria esterna connessa all'interfaccia EMI o tramite il bus I2C. È possibile selezionare la modalità di caricamento del programma utilizzando specifici comandi GPIO (General Purpose I/O). Per supportare la selezione vocale dei numeri di telefono, Blue HFCK utilizza software di riconoscimento vocale speaker-dependent ("dipendente da chi parla") eseguito sul TDA7550R. Inoltre, la scheda contiene tutti i componenti necessari per un'interfaccia audio analogica e per pilotare un telefono GSM. Il software di riconoscimento vocale supporta il riconoscimento speaker-dependent e indipendente dal linguaggio per selezionare i numeri telefonici da una rubrica personale tramite menu vocali, con elevata affidabilità in condizioni rumorose. Il tempo di risposta è di 250mSec, molto affidabile. Su richiesta è anche disponibile il riconoscimento vocale speaker-independent per la chiamata dei numeri telefonici. Il sistema offre infine la possibilità di aggiornare il software residente per supportare nuovi profili e telefoni nuovi o di prossima generazione. Il progetto di riferimento completo è già disponibile. Alcune informazioni sulla STMicroelectronics La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2003 i ricavi netti della Società sono stati pari a 7,24 miliardi di dollari e gli utili netti a 253 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com. |
| ||||||||||||||||||
|