Section
 

La STMicroelectronics introduce la prima soluzione su singolo chip per applicazioni GPS sia autonome che basate su host con interfaccia CAN


Ginevra, 19 ottobre 2004 - La STMicroelectronics
ha annunciato in data odierna la disponibilitā del dispositivo GPS (Global Positioning System) su singolo chip per sistemi ad antenna attiva, l'STA2056, che comprende la funzione completa di RF, GPS in banda base, processore ARM7TDMIŽ e periferiche su un unico elemento di silicio. Combina le prestazioni GPS con un consumo energetico ridotto. Si tratta del primo dispositivo in assoluto che incorpora con successo la sezione radio in un ricevitore GPS digitale su singolo chip, senza richiedere alcuna CPU host esterna per supportare sia il puntamento del satellite che il calcolo della posizione.

Il dispositivo STA2056 ha un elevato livello di integrazione, ottenuto grazie a un processo CMOS a 0,18 micron, che riduce drasticamente il numero di componenti esterni: VCO/PLL (Voltage Controlled Oscillator/Phase Locked Loop) a basso rumore di fase, filtri IF (a frequenza intermedia), Mixer e LNA (amplificatore a basso rumore) sono tutti incorporati nella sezione RF. Per completare l'applicazione sono richiesti solamente un'antenna attiva, un cristallo e pochi componenti passivi per adattare l'ingresso. Nonostante l'elevato livello di integrazione e i requisiti di RF incrementati a causa della coesistenza del microprocessore, l'STA2056 assorbe solamente 37mA nelle condizioni operative tipiche.

Antonio Radaelli, Direttore della Automotive Business Unit della ST, ha dichiarato: "Come unica azienda ad avere integrato con successo su un singolo chip la sezione radio di un dispositivo GPS in un ricevitore GPS digitale, la ST offre ora agli OEM la possibilitā di incorporare chip GPS in nuovi elementi dell'automobile, quali le antenne, dove vi č scarsissima disponibilitā di spazio. Siamo certi di avere sviluppato un prodotto che soddisfa i requisiti del mercato ed č estremamente conveniente in termini di prezzo e consumo energetico."

Le periferiche sul chip includono un'interfaccia attiva CAN 2.0B e un convertitore A/D a 4 canali di 12 bit. L'STA2056 č ideale per applicazioni OEM di telematica e navigazione a bordo di veicoli. Inoltre, le interfacce I2C (Inter-IC), UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter), SPI (Serial Peripheral Interface) e GPIO (General Purpose Input/Output) completano la gamma di interfacce disponibili. La RAM incorporata di 4Kbyte consente la memorizzazione delle informazioni GPS, ottimizzando le prestazioni di start-up.

Il codice GPS disponibile in ROM supporta tutte le funzioni GPS con entrambi i servizi EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) e WAAS (Wide Area Augmentation System) La frequenza di base (fino a 66MHz), la capacitā della ROM (256KB) e le periferiche e interfacce sul chip consentono di utilizzare l'STA2056 come CPU host di un'unitā telematica.

Il package standard č il QFN68 ad ingombro limitato. Č disponibile anche una versione di sviluppo con interfaccia per memoria Flash esterna, alloggiata nel package TQFP176, che consente lo sviluppo del codice specifico di un'applicazione prima di finalizzare la versione con ROM. I campioni del dispositivo STA2056 sono giā disponibili.

Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
La STMicroelectronics č leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacitā manifatturiere, portafoglio di proprietā intellettuale e partner strategici, l'azienda č all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Societā sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2003 i ricavi netti della Societā sono stati pari a 7,24 miliardi di dollari e gli utili netti a 253 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com.


Per maggiori informazioni selezionare il contatto appropriato.