![]() | ||
|
| ||
La STMicroelectronics in prima linea per la protezione dei segnali video dei sistemi palmari dalle interferenze | ||
Ginevra,
12 Novembre 2004 - La STMicroelectronics ha sviluppato un filtro per
proteggere le linee di pilotaggio dei pannelli LCD dalle interferenze
elettromagnetiche EMI. Potrà essere utilizzato nelle applicazioni portatili,
nell'elettronica di consumo e nel computing, sempre più soggette alle
interferenze delle applicazioni wireless, come telefoni cellulari e sistemi
Bluetooth.Il componente EMIF10-LCD01F1 è un filtro per 10 linee di segnale, che sostituisce le reti RC bloccando le frequenze di radiazione riflesse e intercettate dalle linee che collegano il controllore grafico con il pannello LCD. Inoltre protegge dai danni delle scariche elettrostatiche (ESD) fino a 15kV. Il dispositivo è basato su un filtro passa-basso Pi RC, replicato 10 volte sul silicio, con diodi Zener integrati in ogni singolo ingresso e uscita, per la protezione contro le scariche elettrostatiche ESD. L'EMIF10-LCD01F1 rispetta lo standard IEC61000-4-2 livello 4 per le scariche elettrostatiche. Il filtro è disponibile in un package flip-chip con le stesse dimensioni della piastrina di silicio, che diminuisce lo spazio occupato sulla PCB e l'induttanza parassita tra i terminali del componente. In questo modo si ottengono eccellenti caratteristiche di filtraggio in un ampio intervallo di frequenza, da 900 MHz a 3GHz. È particolarmente adatto per i telefoni cellulari dual-band e quad-band. L'EMIF10-LCD01F1 ha un'attenuazione di 30dB alle frequenze tipiche dei sistemi GSM e Bluetooth. L'EMIF10-LCD01F1 è stato progettato con una capacità di linea che supporta frequenze fino a 30 MHz, per non disturbare i segnali video. Ha quindi un effetto minimo sui tempi di commutazione dei segnali video e in pratica non introduce alcun ritardo. Il dispositivo è disponibile in package flip-chip da 6,9 mm², in versione normale e senza piombo, al prezzo unitario di 0,70 centesimi di dollari, per l'acquisto di lotti di almeno 100 mila pezzi. Alcune informazioni sulla STMicroelectronics La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2003 i ricavi netti della Società sono stati pari a 7,24 miliardi di dollari e gli utili netti a 253 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com. |
| ||||||||||||||||||
|