![]() | ||
|
| ||
La STMicroelectronics introduce 24 chip supervisor standard con tempi di consegna ridotti per elevati volumi | ||
Ginevra,
15 ottobre 2004 - La STMicroelectronics ha annunciato la disponibilità
di 24 chip supervisor
standard, realizzati con un flusso di produzione innovativo che abbatterà
i tempi di consegna fino a quattro settimane, rispetto alle tipiche 12
o più settimane necessarie agli altri fornitori per i tempi di processo
e assemblaggio. Questi dispositivi supervisor a 5V e 3/3.3V sono praticamente adatti in ogni situazione. Qualsiasi applicazione che richieda il monitoring è candidata per l'impiego di questi chip, come ad esempio apparecchiature medicali, di misura, server, ADSL, punti vendita, NVRAM, applicazioni in ambito automobilistico, strumentazione e hardware industriale. Tutti e 24 i dispositivi supportano molteplici funzioni di supervisione. Una funzione comune a tutti è la Power-on Reset/Low-Voltage Detect, che monitora l'alimentazione e invia un segnale di reset al processore del sistema quando il livello di tensione scende al di sotto dei limiti di tolleranza. Un temporizzatore di sorveglianza ("watchdog"), disponibile nell'STM690A e in altri componenti della famiglia, protegge il sistema da malfunzionamenti ("runaway", o perdita del controllo) software. Molti dispositivi, tra i quali l'STM706, sono provvisti di un ingresso per il reset manuale. L'STM802, come la maggior parte degli altri dispositivi, incorpora un circuito di Battery Switchover che può essere utilizzato per assicurare la continuità dell'alimentazione tramite batteria in tampone agli altri componenti del sistema. Il circuito Switchover, con l'ausilio di una batteria a bottone, trasforma una SRAM a basso consumo in una NVRAM non volatile, inserendo automaticamente la batteria in caso di interruzione dell'alimentazione principale. L'STM795, ideale per applicazioni NVRAM, incorpora anche una funzione di Chip-Enable Gate (protezione in scrittura). L'uscita di Reset è disponibile con polarità attiva-alta o attiva-bassa, e i dispositivi STM707 e STM708 dispongono di entrambe. La maggior parte dei componenti include un circuito PFI/PFO (Power-Fail In/Power-Fail Out) che può essere utilizzato per implementare una funzione di Early Power-Fail Warning ("avviso anticipato di mancanza di alimentazione") o per monitorare una seconda sorgente di alimentazione. Tutti i componenti a 3/3,3V consentono di impostare la soglia di intervento per il reset a 2,63V, 2,93V e 3,08V mentre i componenti a 5V consentono di impostare la soglia a 4,4V e 4,65V. Considerando tutte le opzioni di tensione disponibili, vi sono 46 componenti differenti. Questi chip sono disponibili in package SOIC a 8 terminali esente da piombo e saranno disponibili in package TSSOP a 8 terminali nel primo trimestre del 2005. Operano nella gamma di temperature industriali (da -40 a +85 gradi centigradi) e sono perfettamente equivalenti, compresa la piedinatura 100% compatibile, a componenti ampiamente diffusi nell'industria. I campioni dei 24 componenti sono già disponibili presso i distributori e gli uffici vendita della ST. Ulteriori informazioni relative alla famiglia di chip Supervisor e Reset della ST sono disponibili all'indirizzo: www.st.com/supervisor. Alcune informazioni sulla STMicroelectronics La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2003 i ricavi netti della Società sono stati pari a 7,24 miliardi di dollari e gli utili netti a 253 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com. |
| ||||||||||||||||||
|