![]() | ||
|
| ||
La STMicroelectronics aggiunge un sintonizzatore in silicio su singolo chip conforme DVB-S2 alla propria famiglia di circuiti integrati per decoder digitali TV satellitari | ||
Ginevra,
14 ottobre 2004 - La STMicroelectronics ha annunciato la disponibilità
di un nuovo sintonizzatore in silicio per decoder digitali TV (STB - Set-Top-Box),
l'STB6100, conforme
agli stringenti requisiti delle nuove specifiche DVB-S2 per trasmissioni
da satellite. Lo standard DVB-S2 aumenta la capacità dei canali di comunicazione
satellitari del 30% rispetto allo standard originale DVB-S, avvicinandosi
al limite teorico delle prestazioni massime. Questo consente la più efficace
possibile messa in opera di applicazioni ad elevata velocità di trasmissione
quali la televisione ad alta definizione (HDTV) e Internet a larga banda.
La ST è il maggiore fornitore mondiale di chip per decoder digitali TV* per servizi via satellite, via cavo o terrestri, ed è stata fortemente coinvolta nei comitati tecnici DVB (Digital Video Broadcasting) per ottimizzare le specifiche DVB-S2. Nel maggio del 2004 l'azienda annunciava lo sviluppo di un progetto di modulatore conforme al nuovo standard, messo a disposizione dei produttori di apparecchiature di trasmissione broadcast per consentire loro di introdurre apparecchiature capaci di trasmettere segnali DVB-S2 e dare così l'impulso iniziale al mercato dei ricevitori DVB-S2. L'introduzione del sintonizzatore STB6100, sviluppato in collaborazione con la RF Magic Inc., esperta in soluzioni su silicio per applicazioni di radiofrequenza a larga banda, estende ulteriormente questa iniziativa della ST. Il dispositivo STB6100 è compatibile con le attuali trasmissioni DVB-S ma può già essere utilizzato come parte di un ricevitore conforme allo standard DVB-S2. Essendo il prezzo un fattore chiave per gli acquirenti di decoder digitali TV, il nuovo dispositivo consente ai produttori di minimizzare i costi utilizzando un unico package con 32 terminali e pochi componenti di supporto, anziché la complessa circuiteria tradizionale discreta dei sintonizzatori. Inoltre, il dispositivo elimina la necessità di competenze specialistiche in RF (radiofrequenza) dato che la circuiteria di RF viene integrata sul chip. L'STB6100 è programmato tramite una semplice interfaccia seriale a due linee ed è progettato per essere utilizzato con un chip demodulatore 8PSK. Lo standard DVB-S2, in combinazione con altre nuove tecnologie satellitari e tecniche di codifica, consente potenzialmente un incremento significativo del numero di canali standard o HDTV che possono essere trasmessi con un transponder convenzionale, così come una drastica riduzione del costo della capacità trasmissiva satellitare. Christos Lagomichos, General Manager del Gruppo Home Entertainment della ST, ha dichiarato: "La disponibilità dell'STB6100 conferma l'impegno della ST a sviluppare e diffondere prodotti che supportano lo standard DVB-S2. Il nuovo dispositivo consente ai nostri clienti di progettare prodotti più semplici e meno costosi, traendo vantaggio nel medesimo tempo dalla capacità superiore offerta dalle trasmissioni DVB-S2." Lo standard DVB-S attualmente universalmente utilizzato dagli operatori satellitari per le trasmissioni TV e dati, venne introdotto 10 anni fa. Lo standard DVB-S2 sfrutta le più recenti innovazioni nelle tecniche di modulazione e di codifica, e fornisce una capacità significativamente superiore, molto vicina al cosiddetto "Limite di Shannon" che stabilisce il limite superiore dell'efficienza dei metodi di correzione degli errori. Oltre alla normale modulazione QPSK (quadrature-phase-shift-keying) prevista dal DVB-S, lo standard DVB-S2 consente l'impiego di 3 bit per simbolo utilizzando la modulazione 8PSK ad una velocità di trasmissione approssimativa di 80Mbit/s, adottando l'LDPC (Low Density Parity Check) come codice di correzione degli errori (FEC, Forward Error Correction).v Il componente STB6100 sarà disponibile in volumi di produzione nel gennaio del 2005. * In-Stat/MDR - MPEG Video ICs: The Promise of MPEG-4 ("La promessa di MPEG-4", giugno 2004) (Numero Rapporto: IN0401230MI) Alcune informazioni sulla STMicroelectronics La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2003 i ricavi netti della Società sono stati pari a 7,24 miliardi di dollari e gli utili netti a 253 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com. |
| ||||||||||||||||||
|