![]() | ||
|
| ||
Driver ottale high side della STMicroelectronics per il pilotaggio e la protezione | ||
Ginevra, 7 dicembre 2004 - La STMicroelectronics ha presentato
un driver ottale
high-side per l'automazione e il controllo dei processi industriali,
che integra sistemi di protezione e diagnosi.Il VN808 è un dispositivo monolitico progettato per pilotare qualunque carico con un terminale collegato a massa. Può erogare 0,7A con un'alimentazione di 45V; la RDS(ON) è di 150m ohm. Il dispositivo accetta ingressi aVCC/2. Il VN808 è dotato di diversi meccanismi di protezione: ad esempio un sistema attivo per la limitazione della corrente e circuiti per lo spegnimento, in caso di sovratemperatura (shutdown termico), e per la riaccensione (restart) automatica. Se il componente viene sovraccaricato, uno dei canali si spegne e riaccende automaticamente, per mantenere la temperatura di giunzione nell'intervallo compreso tra la temperatura di shutdown e quella di reset. Se anche in questo modo la temperatura dell'involucro esterno (case) raggiunge il limite di shutdown, il canale sovraccaricato viene spento. Si riaccende solo quando la temperatura del case raggiunge il valore di temperatura di reset. I canali che non sono stati sovraccaricati continueranno a funzionare normalmente. Il driver si spegne se il piedino di massa viene scollegato. Esistono inoltre meccanismi di protezione che intervengono nel caso di carichi cortocircuitati e abbassamenti di tensione. Il dispositivo inoltre assorbe una corrente molto bassa in stand-by. Il VN808 è particolarmente adatto per le applicazioni industriali, in base allo standard internazionale IEC 1131 per i controllori programmabili. È disponibile in package PowerSO-36. Il prezzo unitario è di 3,50 dollari, per l'acquisto di lotti di 10.000 pezzi. Alcune informazioni sulla STMicroelectronics La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2003 i ricavi netti della Società sono stati pari a 7,24 miliardi di dollari e gli utili netti a 253 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com. |
| ||||||||||||||||||
|