Section
 

Un convertitore step-up della STMicroelectronics semplifica il controllo LNB per la televisione digitale satellitare

Il bus I2C integrato facilita il controllo e la diagnostica

LNBH21 (Click for Larger Image)Ginevra, 10 settembre 2004 - La STMicroelectronics
ha introdotto un circuito integrato per il controllo e l'alimentazione degli LNB (blocchi di conversione a basso rumore) utilizzati nei ricevitori digitali (set-top-box) e nelle televisioni digitali integrate.

Il componente LNBH21 comprende un convertitore di tensione step-up che funziona con una singola tensione di ingresso fra 8V e 15V, semplificando la progettazione di sistema. Il convertitore ha un'efficienza tipica del 94% con un carico di 750mA. Mantiene inoltre la caduta di tensione sul regolatore lineare interno a 2,2V tipici, invece dei 3,4V dei modelli precedenti, riducendo la dissipazione di potenza a 1,1W con un carico di 500mA.

Il componente supporta l'interfaccia I2C e la segnalazione di toni a 22kHz per fornire un'interfaccia bidirezionale completa fra l'LNB e il sistema che lo controlla. Questo semplifica ulteriormente la progettazione e rende il componente adatto per progetti di ricevitori digitali a basso consumo energetico.

La rapida partenza dell'oscillatore consente la codifica DiSEqC e il rivelatore di toni integrato supporta la segnalazione DiSEqC 2.0 bidirezionale. È possibile utilizzare due terminali di uscita per oltrepassare qualsiasi filtro di uscita ed evitare la distorsione dei toni.

Il componente è conforme sia alle specifiche di uscita Eutelsat che DirecTV e consente la compensazione digitale della lunghezza del cavo. E' inoltre protetto dai corto circuiti sull'LNB e dalle sovra-temperature, e presenta opportuni bit di diagnostica all'interfaccia I2C.

Supporta due correnti di uscita di 450mA e 750mA ed ha un ESD (Electrostatic Discharge) di 4kV sui terminali di uscita di potenza.

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo: www.st.com/vregs .

Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2003 i ricavi netti della Società sono stati pari a 7,24 miliardi di dollari e gli utili netti a 253 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com.

Per maggiori informazioni selezionare il contatto appropriato.