Section
 

Nuovi MOSFET a bassa tensione dalla tecnologia STripFET della STMicroelectronics

Il processo, l'architettura e il package migliorano le prestazioni dei dispositivi di potenza

STripFET (Click for Larger Image)Ginevra, 8 ottobre 2004 - La STMicroelectronics (NYSE: STM)
ha introdotto nuovi MOSFET a canale-N a bassa tensione, basati sulla propria tecnologia STripFET. Progettati per applicazioni di commutazione a elevatissima frequenza, sono particolarmente indicati per schede madri di computer e apparecchiature telecom.

La tecnologia STripFET utilizza un layout ottimizzato e un processo di produzione aggiornato per migliorare le caratteristiche carica di gate, resistenza di gate e capacità d'ingresso. La ridotta carica di gate consente di ottenere un eccellente comportamento in commutazione e la limitata resistenza di gate implica una rapida risposta transiente. La tecnologia è caratterizzata anche da una figura di merito estremamente bassa, che implica perdite di conduzione e di commutazione ridotte.

Tra i componenti introdotti dalla STMicroelectronics vi sono gli STS12NH3LL, STSJ50NH3LL, STD55NH2LL, STD95NH02L, STL8NH3LL e STL50NH3LL.

L'STS12NH3LL è un componente a 30V di classe 12A. L'STSJ50NH3LL è un componente a 30V di classe 50A. Entrambi sono caratterizzati da una resistenza-on tipica di 0,008 Ohm a 10V e un trade-off ottimale fra resistenza-on e carica di gate a 4,5V. Entrambi sono progettati per l'uso in convertitori DC-DC ad alta frequenza per applicazioni telecom e nei circuiti di gestione dell'energia di computer laptop.

L' STS12NH3LL è disponibile nel package SO-8 e l'STSJ50NH3LL nel package PowerSO-8.

L'STD55NH2LL è un componente a 24V di classe 55A. La resistenza-on tipica è di 0,01 Ohm a 10V e di 0,012 Ohm a 4,5V. Questo componente è stato progettato per essere utilizzato in convertitori DC-DC ad elevata efficienza. È disponibile nei package IPAK (TO-251) per montaggio a inserzione o DPAK (TO-252) per montaggio superficiale.

L'STD95NH02L è un componente a 24V di classe 80A. La resistenza-on tipica è di 0,0039 Ohm a 10V e di 0,0055 Ohm a 5V. Grazie alla ridottissima carica di gate, questo dispositivo ha un valore tipico Qg di 136,5nC a 10V di figura di merito, il migliore disponibile nel mercato. È disponibile in package DPAK (TO-252) a montaggio superficiale.

I componenti STL8NH3LL e STL50NH3LL sono disponibili in package PowerFLATTM, che offre un rapporto dimensione della piastrina / dimensione di ingombro (die-to-footprint) migliorato, un basso profilo ed una resistenza termica ridotta.

L'STL8NH3LL è un componente a 30V di classe 8A. La resistenza-on tipica è di 0,012 Ohm a 10V. È disponibile in package PowerFLATTM di 3,3 x 3,3mm.

L'STL50NH3LL è un componente a 30V di classe 27A. La resistenza-on tipica è di 0,011 Ohm a 10V. È disponibile in package PowerFLATTM di 6 x 5mm.

Entrambi i componenti sono stati progettati per l'impiego in raddrizzatori sincroni in convertitori DC-DC isolati e come FET di controllo in convertitori buck.

Tutti i componenti sono attualmente disponibili con prezzo da 0,285 a 0,485 dollari per quantità di trecentomila unità.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.st.com/stripfet

Alcune informazioni sulla STMicroelectronics
La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2003 i ricavi netti della Società sono stati pari a 7,24 miliardi di dollari e gli utili netti a 253 milioni di dollari. Per ulteriori informazioni sulla STMicroelectronics consultare il sito www.st.com.


Per maggiori informazioni selezionare il contatto appropriato.